브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What connector is used to make the BMXFTW301 cable?

Issue:
Connector used to make the BMXFTW301 cable


Product Line:
M340, BMXFTW301


Resolution:
The BMXFTW301 is simply a BMXFTB2020 terminal block with a color coded flying lead cable attached to it.

Cable pinout