브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How can I read a string data from OFS V3.60?

Article available in these languages: 스페인어

1) The typical syntax AliasName!%MW returns the numerical value of the string.
image

2) To see the actual data in a string format you need to add the ;c at the end.
AliasName!%MemoryWord;c

M340!%MW10:4;c
image2