브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How to configure the communication between Lexium Controller and OPC?

In the attachment file, you will find a presentation which shows an easy way to configure the communication between Lexium Controller and OPC.
LMC_OPC.zip

This example is based on the freeware:
MatrikonOPC Explorer

You can find it here:
http://www.matrikonopc.com/

Remark: Any other OPC software can be used.


Legacy KB System (APS) Data: RESL192210 V1.0, Originally authored by MaPr on 06/26/2008, Last Edited by MaPr on 06/26/2008
Related ranges: Lexium Controller