브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can I Install the remote terminal of the ATS48 (VW3G48101) at a distance of 10 metres?

Goals and Symptoms

Can I Install the remote terminal of the ATS48 (VW3G48101) at a distance of 10 metres?

Facts and Changes

ATS48 VW3G48101

Causes and Fixes

It's possible with a reapeter because there is a drop voltage.


Legacy KB System (APS) Data: RESL156312 V3.0, Originally authored by on , Last Edited by on
Related ranges: Altistart 48