브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What are the differences between the AS-P810-000 and the AS-P810-001 power supplies?

Issue
Suitable replacement for the P810 power supply.

Product line
984 800 series

Environment
P810 power supply

Resolution
Both models of the P810 operate from either a 115VAC or 230VAC power line. The P810-001 includes a power on/off keyswitch and a front accessible fuse. The P810-000 does not offer these two features. With the exception of the keyswitch and the front-mounted fuse, the two power supplies are identical.