브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the part number for the programming cable for the TSX07 Nano PLC?

Issue

What is the part number for the programming cable for the TSX07 Nano PLC?

Product Line

Modicon Nano PLC

Environment

TSXPCX1031

Resolution

The part number for the serial programming cable for the TSX07 Nano PLC is TSXPCX1031. The TSXPCX3030 USB programming cable can alternatively be used but only if the user is using version 4.0 of PL7-07 under WIN2000 Professional.