브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can each channel of the 140ATI03000 be configured for a different thermocouple type?

Issue

Can each channel of the 140ATI03000 be configured for a different thermocouple type?

Product Line

Modicon Quantum

Environment

140ATI03000

Resolution

Yes. Each channel of the 140ATI03000 card is individually configurable. The module supports usage of types J, K, E, T, S, R, and B thermocouples.