브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the difference between the Quantum 140CRP93100 and 140CRP93200 Remote I/O modules?

Issue
What is the difference between the Quantum 140CRP93100 and 140CRP93200 Remote I/O modules?

Product line
Modicon Quantum

Environment
140CRP93100

Resolution
The main physical difference is the external connection. The 140CRP93100 has only one channel. The 140CRP93200 has two channels. The following chart lists the specification differences:

texttext
140CRP93100
text
140CRP93200
text
Bus Current Required
text
600 mA
text
750 mA
text
Power Dissipation
text
3 W
text
3.8 W