브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Solution Interval for the PCFL (KPID) function block is incorrectly defined as floating point.

issue
The solution interval for the PCFL( KPID) function block is incorrectly defined as a 'Floating Point' radix instead of the expected 'Long (32 Bit) Integer'.

Product Line
ProWORX 32, Concept

Environment
Windows 7

Resolution
Attempts to enter a floating point value will cause the block to return an error.

Download the attached 'PCFL.ZIP' file and extract the PCFL.UCS file to your ..\ProWORX\32\Scripts folder and replace the existing file with it.

Attachments

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
PCFL.zip [4.43 KB]