브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Part number for the fiber cable used between the Primary and Standby CPU's in a Unity (CE14) Hot Standby application and Is this cable included in my purchase of the 140CPU671 60?

This cable is not included in your purchase of the 140CPU671 60. The part number(s) of the fiber MT/RJ cable are:
490NOR0003 3 m MTRJ/ MTRJ
490NOR0005 5 m MTRJ/ MTRJ
490NOR0015 15 m MTRJ/ MTRJ