브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What are the Telefast fuse part numbers?

The following fuse part numbers are used in the Telefast 2 PreWired System Connection Interfaces:

Fuse Rating
Part Number
0.125 A
ABE7FU012
0.5 A
ABE7FU050
1 A
ABE7FU100
2 A
ABE7FU200
4 A
ABE7FU400
6.3 A
ABE7FU630

These fuses are fast blow, 5 x 20mm, 250V and have a quantity of 10 per package.