브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the part number for the Power Supply Connector for the XBTGT / XBTGK Series

Issue:
Looking for the part number of the Power Supply Connector used with the XBTGT / XBTGK 5000, 6000, and 7000 series.

Product Line:
Magelis XBTGT5320, XBTGT5330, XBTGT5340, XBTGT6330, XBTGT6340, XBTGT7340, XBTGK5330

Resolution:
The part number is XBTZGPWS2 for a package of 5 power connectors.