브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What are the features of the BMXRWSFC032M memory card for the BMXNOE0110?

The BMXRWSFC032M is a 32MB memory and when inserted in the FactoryCast option module BMXNOE0110, it provides services to conform to Transparent Ready class C30. A total of 32MB are available for user web pages and the BMXNOE0110 is delivered with one BMXRWSFC032M already installed.