브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Advantys STBNIC2212 Release Notes

Issue
This Resolution contains the Release Notes for the STBNIC2212 Ethernet/IP module.


Product Line
Advantys STB
STBNIC2212


Environment


Resolution
The attached document explains:

  • Known issues with the STBNIC22112 using Exec version 2.10
  • Known documentation issues in Advantys STB Ethernet/IP Network Interface Applications Guide, part number 31008204 (English).

Attachments
Advantys STBNIC2212 Release Notes v.1.1 (July 2008)

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
STB_NIC_2212_Release_notes_V1.1.zip [11.38 KB]