브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can the 140NOC77100 Quantum Ethernet IP module scan a Allen Bradley Control Logix PLC?

The 140NOC77100 cannot scan a Allen Bradley Control Logix PLC.
The reason for this is because of a proprietary way of peer to peer communication between Allen Bradley controllers.
They use Produce and Consume tags in order to synchronize information between PLCs and do not have an assembly object that the 140NOC77100 can scan.
Note: The 140NOC77100 can be an adapter to a Allen Bradley controller so the Control Logix PLC can scan the 140NOC77100.