브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
STBXCA4002 Cable Pinout

Issue
The purpose of this resolution is to diagram the pinout of the Advantys NIM configuration cable STBXCA2004.


Product Line
STBXCA2004


Environment


Resolution
Cable STBACA4002 pinout

Example1



Legacy KB System (APS) Data: RESL198245 V1.0, Originally authored by DaDz on 04/06/2009, Last Edited by DaDz on 04/06/2009
Related ranges: Advantys STB