브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
TCSEGDB23F24FA M340 Modbus Plus Proxy Exec v1.03 Release Notes

Issue
This Resolution contains the Release Notes for the TCSEGDB23F24FA M340 Modbus Plus Proxy Exec firmware version 1.03.

The attached document describes the Issues, Results, and Customer Actions of the changes to Exec version 1.03.


Product Line
M340
TCSEGDB23F24FA


Environment


Resolution
Refer to the attached document for the complete details.

Attachments
TCSEGDB23F24FA Modbus Plus Proxy Exec v1.03 Release Notes.pdf

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
TCSEGDB23F24FA_Modbus_Plus_Proxy_Exec_v1.03_Release_Notes.zip [10.36 KB]