브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Implementing CIP Explicit Message to Modbus Object between a M340 NOC401 (client) and a 140NOC78000 (server)

Issue
When using the 140NOC78000 as a server, to get process data through the Modbus object, only Unconnected_ Send messaging will work. The attachment is an example on how to perform an Explicit messaging using the DATA_EXCH block from a M340 NOC401 client.


Product Line
Quantum
140NOC78000
M340
BMXNOC0401


Environment


Resolution
Using UCMM and connected messaging will only return diagnostic data when communicating to a 140NOC78000.

Refer to Attachment

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
BMXNOC0401_CIP_Modbus_Object_Read.ppt [325.5 KB]