브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
BMXNOC0401 Explicit Messaging CIP Modbus Object Read Example

Issue
The attached document is a CIP Modbus Object Read example for a BMXNOC0401 using the DATA_EXCH block to read from a Quantum 140NOC77101.


Product Line
140NOC77101
BMXNOC0401
TSXETC101


Resolution
This program will read from located registers in Schneider PLC's with the following network modules installed.
See attachment.

This program example does not apply to read located registers in Schneider PLC's through the following network module:
140NOC78000


슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
BMXNOC0401_CIP_Modbus_Object_READ_Example.pdf [206.2 KB]