브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
When ordering a Quantum I/O modules does the field wiring connector come with it ?

No, the 40-pin field wiring connector has to be ordered separately for all the I/O modules. The part number is 140XTS00200.


Note: The Quantum line will be obsoleted 12/31/18 and should be replaced with the M580 and x80 I/O.



R-82117