브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How many load cells can be connected to the Momentum Weighing Module 170-ISP-001-00?

Up to eight load cells can be connected to the weighing module. If more than one load cell is used, then the cells must first be connected to a load cell junction box, then to the 15 pin sub D connector on the Momentum base.


Image