브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What causes the error "Bad XEF or ZEF file format" when importing a Concept .ASC file into Control Expert (formerly Unity Pro)?

Issue
Concept .ASC file can not be imported into Unity Pro.

Product line
Unity Pro, Concept, Control Expert

Resolution
This error can occur when the Concept project was not exported out of the Concept Converter using the first option, "Project with used DFBs".
If "Project with used DFBs (Re-Connect to Equal)" is used the file will not import.