브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Does the Momentum weighing module require a processor or a communication adapter on top of the base?

No, The weighing module can be run without peer communications or a PLC. The base has it's own on board processor that will hold it's configuration and the values read from the weighing device. A dummy top hat is included with the base to keep out dust and other contaminants from the otherwise exposed components of the base.