브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Is an external 24V loop supply required for current loops with BMXAMI08x0?

Issue
Does the BMXAMI0800 or BMXAMI0810 require an external loop power supply or does the module provide it for the 4-20mA current loops ?

Product line
Modicon X80 IO

Resolution
Yes. Both the BMXAMI0800 and BMXAMI0810 require an external loop power supply for their 4-20mA current loops. The module does not provide it.