브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Will the latest firmware (v1.44E) for the 140CPU43412A work for a PLC programmed with ProWORX NxT?
Yes. The q5rv144e.bin file supports both Concept (IEC & 984) and ProWORX PLCs.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
q5rv144E.bin [400 KB]