브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can I read simple ASCII characters into my Quantum PLC via a Network Option Ethernet module (140NOEXXXXX)?

Goals and Symptoms:

Can I read simple ASCII characters into my Quantum PLC via a Network Option Ethernet module (140NOEXXXXX)?

Causes and Fixes:

No. The quantum Network Option Ethernet modules (140NOEXXXXX) can only accept Modbus TCP/IP messaging. They cannot read in ASCII characters. ASCII messaging can be accomplished either via the 140ESI06210 ASCII interface module or via the XMIT (984LL) or XXMIT(IEC) instruction from Modbus port #1 on the CPU module.