브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Is it possible to associate the energies to the analog output of IOX extender module ?

Issue
End user would like to know if it is possible to associate the energies to the analog output of IOX extender module.

Product
PM8000 Series

Environment
Power Meter
PM8000 Series

Cause
Is it possible to associate the energies to the analog output of IOX extender module?

Resolution
Yes, the 3 energies (real, reactive and apparent) could be associated with analog output of IOX extender.