브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Internal Modbus register list for CM3000 and CM4000 Series Meters

Issue
Modbus list is needed

Product Line
CM3000 Series
CM4000 Series

Environment
Modbus Communications to CM3000 and CM4000 meters

Cause
Register list is needed to read registers when not using ION Setup or Power Monitoring Expert


Resolution
See the attached Register List.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
Internal_CM3_CM4_Register_List_15_020.xls [4.88 MB]