브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Is it possible to use BCM CT Strips with BCPM?

Issue
Is it possible to use BCM CT Strips with BCPM?

Product Line
BCPM
BCM

Environment
CT Selection

Resolution
It is NOT possible to use BCM strips with a BCPM. In order to maintain the specified accuracy it is important to only use the CT strips that came with the unit. Matching the serial numbers of the board and CT strips is one of the steps in the installation of the BCPM.