브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can native (default) device types be modified in the EGX300?

Issue
Can native or default device types be modified in the EGX300?

Product
EGX300

Environment
Native device type driver modification in EGX300

Resolution
Native device types cannot be modified in the EGX300. In this situation, it may be required to create a custom device type.
Custom device drivers can be modified by enabling the device driver generator and following the instructions in article:

Is it possible to create custom device types in the EGX300?