브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Which Modbus Commands are supported by PM7 and PM8?

Product Line
PM710
PM750
PM800 Series

Environment
Modbus Commands

Resolution
The following modbus commands are supported by PM710
PM710 Commands
*Reference page 36 of the PM710 Reference Manual .

The following modbus commands are supported by PM7​50
PM750 Commands
*Reference page 48 of the PM750 Reference Manual .

The following modbus commands are supported by PM8
PM800 commands
*Reference page 81 of the PM800 User Guide attached.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
PM800-User_Guide.pdf [3.42 MB]