브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How is the EM4800 wired for Delta Service Configuration using PTs

Issue:
Customer is looking to wire EM4800 as Delta configuration.

Product Line:
EM4800

Environment:
EM4800

Cause:
Diagram needed for delta configuration

Resolution:
The attached document provides the wiring diagram for an EM4800 metering Delta Service using PTs (600V: 120 V)