브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
In G system, which weight can the slotted plates withstand?

The weight allowed on slotted mounting plate03170, 03171, 03172 and 03173 is 30kg maximum.
Pay attention in System G about the risk of falling for floor standing enclosure


Legacy KB System (APS) Data: RESL182415 V4.0, Originally authored by SeOs on 03/01/2007, Last Edited by GwPo on 06/25/2010
Related ranges: Prisma Plus