브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How to set the system type of an Enercept Meter

Product Line
Enercept Meter

Environment
Voltage Mode Setup

Resolution
The factory default for the meter is a system type 40, but the following options are valid:

20 = Single Phase, 2 Wire
21 = Single Phase, 3 Wire
30 = Three Phase Delta
40 = Three Phase Wye

Write one of these values to the Single Holding Register 36.

Reference the video in FA180037 for information on how to write to registers.