브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Is it possible to remotely power cycle an ION 7700?

No, there are no factory commands to power cycle an ION 7700 using telnet or hyperterminal. The meter can only be powered down (or power cycled) locally at the meter.