브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Does Service Update 1 Need To Be Run Before Service Update 2 On SER Version 7.1?

No. The fixes made in Service Update 1 were rolled into Service Update 2 along with additional modifications. The user only need run Service Update 2 after the initial SER 7.1 install.


Legacy KB System (APS) Data: RESL198183 V1.0, Originally authored by AnVa on 04/01/2009, Last Edited by AnVa on 04/01/2009
Related ranges: Sequence of Events Recorder (SER)