브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the part number for the replacement battery on a ION7550 or ION7650? Can this be ordered?

Issue
What is the part number for the a battery replacement on the ION7X50

Product Line
ION7650
ION7550
ION7600
ION7500

Environment
Product Selection

Resolution
Schneider Electric no longer sells replacement batteries for the ION 7550 and ION 7650 because the batteries are now soldered to the board. For older versions of the meter, the battery can be replaced with a "Tadiran Model: TL-5276/W or equivalent". Please follow the attached document for battery replacement instructions.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
ION7550_ION7650_Battery_Replacement_Instructions.pdf [858.41 KB]