브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Does the PM8ECC or the CM4ECC (ECC21) support BACnet?

Issue
User wants to know if PM8ECC or the CM4ECC (ECC21) supports BACnet

Product Line
PM8ECC
ECC21

Environment
BACnet communication

Resolution
The PM8ECC and the CM4ECC do not support BACnet. The only protocol supported with the ECC's is Modbus TCP/IP and on the serial side, ModusRTU, JBus, and Symax.