브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How many Profibus modules can be used on the same Quantum backplane?

The number of 140CRP81100 Quantum Profibus modules that can be used depends on the PLC being used.
The limits are as follows:
.