브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the purpose of the 170XTS04200 Modbus RS485 terminating RJ45 shunt plugs?

The 170XTS04200 Shunt plugs are used with the RS485 connector (RJ45 base) at one end of a two-wire cable network. The plug is used at the last device on the network.