브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
If my circuit monitor series 2000 has firmware version 14 or below can I upgrade it with DLF to the latest firmware version?

Product Line
CM2000
DLF-3000

Environment
Firmware Upgrade

Resolution
Yes, see FA237920 for steps on how to upgrade the firmware. Make sure you backup the data logs and note the CT and PT settings and other general configuration settings. This information could be lost when performing the firmware upgrade.