브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can DLF-3000 or DLF-101 Download to all Devices on Daisy Chain Simultaneously?

Product Line
DLF-3000
DLF-101

Environment
Daisy Chain

Resolution
Yes. DLF can download to all the devices on a single daisy chain simultaneously by adding them to the Download Target Devices section.

See DLF-3000 example below.
1