브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How to read CM2000 registers from Wonderware software using an ECM
Product Line
CM2000
ECM

Environment
Modbus Register reads

Resolution
In order to read the CM2000 registers through an ECM module, Wonderware requires 30,000 added to the register number. Example: register 1003 in the CM2 would be read as 31003 in Wonderware.