브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
140NOC77101 Explicit Messaging CIP Modbus Object Write Example

Issue
The attached document is a CIP Modbus Object Write example for a 140NOC77101 using the MBP_MSTR block to write to another Quantum 140NOC77101.



Product Line
Premium TSXETC101

Quantum 140NOC77101
M340 BMXNOC0401


Resolution
This example will write to located registers in Schneider PLC's with the following network modules installed:

  • 140NOC77101
  • BMXNOC0401
  • TSXETC101

This example does not apply writing to located registers in Schneider PLC's through the following network module:
  • 140NOC78000

(Removed File URL: 210418_459E/170NOC77101_CIP_Modbus_Object_WRITE_Example.pdf)(Removed Image URL: /PubResEXPORT.nsf/2b87ee90be777fc085257c28006ee4ef/357e9bd48a7aadfdc1257afe002cc86c/fl_block_5/0.126?OpenElement&FieldElemFormat=gif)


Legacy KB System (APS) Data: RESL210418 V2.0, Originally authored by DaDz on 01/24/2013, Last Edited by DaDz on 01/25/2013
Related ranges: Modicon Quantum

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
170NOC77101_CIP_Modbus_Object_WRITE_Example.pdf [201.08 KB]