브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
TSXETC101 Explicit Messaging CIP Modbus Object Read Example

Issue
The attached document is a CIP Modbus Object Read example for a TSXETC101 using the Send_Req block to read from a Quantum 140NOC77101.



Product Line
Premium TSXETC101

Quantum 140NOC77101
M340 BMXNOC0401


Resolution
This example will read from located registers in Schneider PLC's with the following network modules installed:

  • TSXETC101
  • 140NOC77101
  • BMXNOC0401

This example does not apply to reading from located registers in Schneider PLC's through the following network module:
  • 140NOC78000



(Removed File URL: 210428_45B6/TSXETC101_CIP_Modbus_Object_READ_Example.pdf)(Removed Image URL: /PubResEXPORT.nsf/2b87ee90be777fc085257c28006ee4ef/b0d88c9927345b0dc1257afe002cc849/fl_block_5/0.120?OpenElement&FieldElemFormat=gif)


Legacy KB System (APS) Data: RESL210428 V1.0, Originally authored by DaDz on 01/25/2013, Last Edited by DaDz on 01/25/2013
Related ranges: Modicon Premium

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
TSXETC101_CIP_Modbus_Object_READ_Example.pdf [128.14 KB]