브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What are the three methods of connecting to the ConneXium Firewall? (Part# TCSEFEC23F3F20)

Goals and Symptoms

What are the three methods of connecting to the ConneXium Firewall?

Causes and Fixes:

The device has three user interfaces, which you can access via different
interfaces:

  • 1. Web-based interface via Ethernet (SNMPv3, in-band)
    2. System monitor via the V.24 interface (out-of-band)
    3. Command Line Interface (CLI)
    • via the V.24 connection (out-of-band)
    • via SSH (in-band)