브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can the Series 100 and 200 Circuit Monitors (CM100 and CM200) be repaired?

Product Line:
CM100 and CM200 Meters

Resolution:
The Series 100 (CM100) and 200 (CM200) Circuit Monitors can no longer be repaired.  There are no repair parts available for this device.  Consider upgrading to a newer meter if a replacement is required.