브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the maximum pulse output rate of PM700P ?

Issue

What is the maximum pulse output rate of the PM700P meter?

Product Line

PowerLogic™ PM700P Series Meter.

Environment

Applications requiring pulse output for energy monitoring, data logging, or integration with external systems such as building management systems (BMS) or SCADA.

Resolution

The pulse output of the PM700P meter can operate at a frequency of up to 9.8 Hz.