브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can a high potential dielectric test be performed on the ATS22 or ATS48 soft starter?
Issue:
High potential dielectric test.

Product Line:
ATS22, ATS48

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
None

Resolution:
No.  Do not perform high potential dielectric (hi-pot) tests on the soft starter or to circuits connected to the soft starter.  Doing so will risk damage to the soft starter.