브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the mean time before failure for the ATV61HD15Y?
Issue:
ATV61HD15Y Mean time to failure

Product line:
Altivar 61

Environment:
ATV61HD15Y

Cause:
What if the life expectancy of the ATV61HD15Y?

Resolution:
The average time before failure (MTTF, Mean Time To Failure) is 350,000h for ATV61HD15Y.
The MTTF take into account the electronic boards and the power components. The fans are not taken into account for the calculation of the MTTF.